This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:断电后的 IC Vin 输入阻抗

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820, TPS543820EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359315/tps543820-ic-vin-input-impedance-after-power-off

器件型号:TPS543820

每当 TPS543820上电然后断电时、输入电源引脚(Vin)都具有低阻抗(小于1 Ω)。 最长可能需要40分钟、阻抗才会再次上升到高阻抗。 如果再次加电、电路正常、没有短路。   

问题与电路内测试有关。 我们的制造组正在尝试使用 ICT 装置来测试这些器件、并在断电导致测试失败时抱怨 Vin 上的低阻抗。 有人能解释一下为什么我们在器件断电后具有低阻抗? 是否可以采取任何措施来加速恢复到高阻抗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现此问题。  

    我使用 DMM (34401A Agilent)在 VIN 到 PGND 测试点在工作台上测量了 TPS543820EVM (未对电路板进行修改)的电阻。  

    通电时、DMM 读取'OVLD'、并且在禁用 HP6652工作台电源(方法1通过禁用的输入电源或方法2启用引脚/然后启用输入电源)

    时,DMM 显示屏将闪烁并快速更改数字,在(1到2秒)内读数为~100欧姆,并在几秒钟内稳定到93欧姆。  

    是否已在 EVM 板或非 ICT 测试设置上验证 TPS543820问题?    我会向一些团队成员征求建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造测试团队就是一个提请我注意这个问题的团队。  
    我已经能够在我们的一个电路板上重现此问题、但我的卡上有多个 POL、因此我无法肯定地说这是 TPS543820。 我没有 EVM。  

    今天、我刚刚尝试了将 Vin 与其余 POL 隔离、并在断电并移除外部电源后测量高阻抗。  因此、这可能不是问题。 我需要从制造团队那里获得更多信息。 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc:  

    你是否找到了阻抗问题的解决方案、 如果是、我将关闭该主题。   如果您需要帮助、发布后我将帮助您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不、我还没有解决它的办法。  
    更多信息:仅当它们测试 BP5和启动电容器时、Vin 才会出现低阻抗。 这是通过在电容器焊垫上注入一个低电压(2.8V @~2mA)并验证组件是否在那里来完成的。 它们表示首次通过测试、然后对卡编程并通电、再断电并通过 ICT 再次运行、当他们在 TPS543820输入端看到短路时就会发生这种情况。  我在此卡上有两个 TPS 设备、它们的性能相同。  
    他们已决定在问题解决之前暂时不要测试这些电容器。  

    以下是他们发给我的程序:
    -Provider 在 ICT 中插入一张未供电的新卡

    -ICT 执行并测试"短"阶段,通过包括 TPS 报告的所有净阻抗测量

    -完成并通过 简短测试后,ICT 使用 TI POD 2006对 U30和 U49上的 XML UCD 加载进行编程

    -程序完成后 ICT 提供电源电压,以便在负载已编程的情况下为卡加电

    -卡上电并运行其余的有源 ICT 测试,测试现在完成,卡从固定装置中取出。

    -当您再次将卡放在 ICT 固定装置上,并从开始重新测试时; 现在,当 ICT 执行"短期"阶段时,ICT 报告意外短路,ICT 测试失败

    ICT 使用与 xxxx 功能性 PMA 相同的程序、在功能测试中对卡进行编程和测试后确认意外短路与 ICT 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc:

    我尝试使用 TPS543820 EVM 重现行为、但运气不好。   

    我在实验室电源和 EVM 之间添加了一个二极管、以便不测量工作台电源的开尔文感应电阻器(100 Ω)。  

    我向输入施加12V 电压、器件会进行调节、然后断电、测量输入阻抗、它始终大于100k Ω。   

    我采用额外的3V/BP5 10mA 电源、探测 BP5和 BOOT 连接到 SW、并按相反顺序将 Boot 连接到 SW、BP5连接到 GND

    当我将电源应用到不同的引脚时、输入阻抗随着仪表的更新而变化、但从不为低电平。  

    我是否可以将 EVM 发送给您、以便可以在 EVM 上安装和试验其中一个经过 ICT 测试的器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    制造团队会将电路卡和他们发现问题的 ICT 测试设备发送给我。 我希望能够在这张卡上复制他们看到的内容。

    我收到卡时会更新您的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。