This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:如果 I2C 发生故障、如何关闭 BMS 输出。

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366705/bq24296m-how-to-turn-bms-output-off-if-i2c-fails

器件型号:BQ24296M

工具与软件:

我们已将 bq24296M 用作医疗设备的 BMS。 主机 MCU 通过 I2C 控制 bq24296M。 系统中的整个电源管理由 bq24296M 完成。  

若要关闭该电源、主机 MCU 会向 BMS 发送 I2C 数据、从而切断整个电源。

现在、要再次开启器件、可以使用一个手动按钮来控制 BMS 内部的栅极逻辑、从而再次开启器件。

问题是、如果 I2C 通道发生故障、如何从 BMS 关闭电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。

    要关闭主机 MCU 将 I2C 数据发送至 BMS,从而切断整个电源。

    您的描述中是否指的是 I2C REG07中的"BATFET_Disable"位的使用?

    [quote userid="607853" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366705/bq24296m-how-to-turn-bms-output-off-if-i2c-fails 问题是:如果 I2C 通道出现故障、如何从 BMS 关闭电源。?

    假设  您在问题中提到的特性是"BATFET_Disable"、那么强制将 BATFET 关闭以断开电池到 SYS 输出的电源路径的唯一可能方法是 I2C。  

    为方便起见、如果电池放电至低于数据表第7页中的 VBAT_DPL 阈值(最大2.6V)、BATFET 将自行关闭。

    此致、

    加勒特