This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:为 FPGA Altera FPGA Cyclone®︎ V E 系列供电

Guru**** 2583235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363157/tps65218-powering-the-fpga-altera-fpga-cyclone-v-e-family

器件型号:TPS65218

大家好!  

我搜索用于为 FPGA Altera FPGA CycloneRegisteredV E 系列49000供电的单芯片 PMIC 解决方案,器件型号: 5CEFA4M13

电源轨总共5个:  

1.1V  

1.2V

3.3V

1.8V  

来自 LDO 的2.5V

如果我们看看该参考设计、我发现基于 TPS65218的芯片是一个很好的起点: www.ti.com/.../TIDA-00606

但 我们能讨论更多的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Krasimir、

    如果您需要其他解决方案、我建议使用 用户可编程的 TPS650861 、或者 采用带有一些分立式电压轨的 TPS65219来补充该解决方案。

    您还可以使用此页面搜索具有相似电源轨数的 PMIC: https://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为建议的 TPS650861 和 TPS65219 无法解决这个问题、因为它们只有3个集成降压 稳压器、但我需要4个集成降压稳压器+ 1个 LDO、因为外部分立组件的空间有限(在仅控制器电源轨的情况下需要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Krasimir、

    由于在美国的假期、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Krasimir、

    那么、该怎么办? LP87564-Q1 与外部分立式 LDO 吗?

    2.8V 至5.5V 输入电压

    每个降压转换器可处理4A 输出、输出电压范围为0.6V 至3.36V。

    此器件还具有时序控制和延迟时序控制功能、可用于您的 FPGA 用例。

    此致、

    詹姆斯