This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025AEVAL:输出电压问题

Guru**** 2503105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025AEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365224/lm5025aeval-vout-issue

器件型号:LM5025AEVAL

LM5025AEVAL 的输入电压为36V 至72V、但为什么我构建的那一个只能在36V 至39V 的范围内正常输出。

此外、当它正常输出时、OUTA 的波形异常。 我已经增加了 CS1的滤波电阻器和电容器值、但似乎没有改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要首先列出您的设计与 EVM 之间的差异。

    然后、确定执行差异的原因、并确定是否可以消除差异。

    或者、您可以比较波形、看看然后尝试解决差异的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、我没有修改 EVM 电路;它完全按照提供的规格构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的板是 EVM 的复制和粘贴、则需要将您的板与 EVM 进行比较、以检查哪里出错。 一种可能的方法是在 EVM 和电路板之间交换元件、从变压器、MOSFET 等开始。  

    EVM 运行正常、但您的电路板无法正常-这意味着您出现了问题、包括某些组件可能错误、PCB 问题、焊接问题。 这要求您逐位检查以找出。 实际上没有解决这个问题的捷径。  

    您可以先开始检查电路板、以确保裸电路板先正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我有一个问题、在我增加伏秒钳位之后、输出电压下降到1.5V 并且看起来不稳定。

    e2e.ti.com/.../738604267.532922.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查并进行环路补偿、然后测试波特图以获得足够的相位裕度。