This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:TPS22950YBHR 的原理图检查

Guru**** 2514925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366445/tps22950-schematics-check-for-tps22950ybhr

器件型号:TPS22950

工具与软件:

团队成员

您能否查看下面的示意图?

1.检查点
(1) VIN 和 VOUT 电容(C302和 C303)的有效性
(2) ILIM 电阻值(R305)

2.条件
(1) Vaux_1R8V:1.8V
(2) VCCO_3R3V:3.3V
(3) VCCO_LSW_3R3V:3.3V
负载电流:30mA
负载电容:1uF





此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidaka-San:

    无论如何、原理图看起来都很好。

    谢谢。

    帕特里克