This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:关于输出电感

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620, TPS543320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367348/tps543620-regarding-output-inductor

器件型号:TPS543620
主题中讨论的其他器件: TPS543320

工具与软件:

您好

我们将 TPS543620与 PMIC TPS6508641一起使用。  根据测试台仿真、我们将7440680056用于输出电感器(5.6uH)。 但是外形尺寸很高。 我们的电路板尺寸 很小、因此我们需要更小的尺寸。

我们的负载电流为0.07A、Vout = 0.72V。 请建议合适的小尺寸电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS543620的电流限制低设为4.5A。 电感器的 Isat 必须大于4.5A。    针对100mA 使用额定电流为6A 的器件并不是最佳选择。   

    TPS543320是 TPS543620的3A 引脚对引脚版本、它的电流为3.3A、虽然较低、但可能尺寸节省不大。   7440680056的 Isat 为1.4A、这对于 TPS543320来说太低了。   请参阅 IHLP2020CZER4R7M01电感器、 我通过输入电感范围和 Isat 电流大于3.5A 的方式在 Digikey 参数搜索中找到它。   x 和 y 尺寸和 z 尺寸也可选择。