This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3805H33:关于结温的请求

Guru**** 2580345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366138/tps3805h33-request-regarding-junction-temp

器件型号:TPS3805H33

工具与软件:

需要知道 部件的结温:-

TPS3803-01DCKR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gauri:

    由于我们的器件耗散了非常大的功率、所以结温等于自然通风温度。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里提到、对于逻辑器件、结温等于存储温度、即150;因此、您能否确认  

    TPS3803-01DCKR

    最大 TJmax。

    并指定结温等于存储温度或 结温等于自由空气温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gauri:

    150C 是绝对最大值、不建议进行常规运行。 建议的工作温度介于-40°C 至85°C 之间。

    杰西