This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:电源管理论坛

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364493/bq76940evm-power-management-forum

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79718-Q1BQ76940

您好  

我想使用 BQ79718-Q1 EVM 板对16S1P 电池组充电。 我的困难是

如何配置 BQ79718-Q1-EVM 板以实现16节电池的电池平衡和监控?

在监控软件中、硬件配置是什么?寄存器设置是什么?

请分享您的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pankaj,

    这不是 BQ76940、请为 BQ79718-Q1创建新主题。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    在 E2E 论坛器件型号中:BQ79718EVM 不接受这就是我使用  BQ76940解决此问题的原因。  

    我的问题是、如何使用 BQ78718-Q1电路板来 监控和平衡16节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pankaj,

    通常、您会将电池单元连接到电池连接器和用于电池仿真的板载电阻梯的开关。

    EVM 用户指南和/或数据表中也介绍了该功能。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙