This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:输入电压

Guru**** 2393265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1, TPS4811-Q1, TPS23521, TPS23523, CSD19532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361716/tps4811-q1-input-voltage

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS4800-Q1TPS23521TPS23523CSD19532Q5B

TPS48110Q1、TPS4800-Q1、TPS4811-Q1

此器件是否可与-48V VBATT 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    欢迎使用 E2E!

    不能、这些电压轨不适合-48V 电压轨。 请查看 TPS23521

    您能否分享您的最终产品和应用详细信息?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。 我们一定要 看看 TPS23521器件。
    我对上述器件和/或 TPS23523有疑问。 能否将任一器件(TPS23521或 TPS23523)用于驱动 GaN FET - LMG341xR050、我们想驱动 GaN FET 而不是使用 TPS23521/TPS23523的传统 FET
    请 告知。
    谢谢!
    希特什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 GaN FET 需要负 VGS 才能安全关断。 在这种情况下、 TPS23521/TPS23523不适用于 GaN FET

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个问题、

    1) 1)您建议与可处理高达40A 电流的 TPS23523器件结合使用哪些 FET。
    2) 2)对于使用 GaN FET 的电路(LMG341xR050)所需的热插拔 OVP 浪涌电流保护、您有何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1A) GATE 上一个 PSMN4R8-100BSEJ、GATE2上两个 CSD19532Q5B FET

    2A)很遗憾、我们没有适用于 GaN FET 的解决方案

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您能告诉我您为什么 在 GATE2上推荐两个 CSD19532Q5B FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于低 Ron、GATE2上的 FET 选择很简单。 您可以选择另一个比  CSD19532Q5B 具有低 Ron 的 FET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 UVEN 引脚为0V、TPS 器件是否会关闭? 还是超出0.985V - 1.105V 范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、您能否详细说明如何使用 UVEN 引脚对欠压编程和使能。 谢谢!