This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:固定占空比值和死区时间

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366670/tl494-fixed-duty-cycle-value-and-dead-time

器件型号:TL494

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计全桥直流/直流转换器。 计划使用 TL494 IC。 我对 IC 的引脚以及占空比和死区时间值有一些疑问。

  1. 我需要固定的%35占空比值。 如何调整该参数?
  2. 死区时间值可以在 开头最小、但稍后我可以更改它。 那么、我应该进行哪种配置(可能使用0欧姆电阻器)?
  3. 我不知道如何处理引脚1、2、16、15和3。 我是否应该像数据表中的第8页那样将它们联系在一起? 如果是、引脚3怎么样呢?

非常感谢您投入宝贵的时间考虑

此致

纳菲·坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看第9.1节的方框图来确定具体操作方法。

    1.引脚1和引脚16接地、引脚2和15连接到 REF、然后调整引脚3以获得35%的占空比

    由于您设置了35%的占空比、因此占空比之间的任何时间都是关断时间或死区时间、因此您不能使死区时间小于该时间。

    3.见上文#1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的答复、

    因此、我要通过50k 电阻将引脚2 (1IN-)和引脚15 (2IN-)连接到引 脚14 (REF)、将引脚1 (1IN+)和16 (2IN+)连接到接地。

    对于引脚3 (FB)、我可以通过使用电阻器将其接地、然后找到其值以调整35%占空比。 或者、我可以使用 REF 到 GND 之间的电位器、并将抽头连接到 FB 引脚、然后我将调整35%占空比。

    您能确认我的连接吗?

    提前感谢

    纳菲·坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以执行这些操作。 DTC 还需要连接-您可以将其连接到 GND 或遵循数据表。