尊敬的 TI 团队:
我们在使用 UCC27714驱动器(尤其是 HO 和启动电容器)时遇到了一些问题。
系统详细信息:
输入电压:33-34V
输入电流:60A
输出电压:30V
输出电流:60A (但仅由于这个问题、我们的电流仍为10-15A)
开关频率为230kHz。
情形1: 下面是随附的波形。 高引脚 (绿色)、 HO_引脚 (蓝色)和 HB_引脚 (红色)波形。
在10-15A 负载下、似乎工作正常、如下图所示。 
情况2: 当我们开始将负载增加到15A 以上时、HO 引脚波形会损坏、如下图( 高引脚 (绿色)、 HO_引脚 (蓝色)和 HB_引脚 (红色)波形 ) 
高导通时间~ 80mSec
高关断时间~ 20mSec。
以下是 UCC27714元件详细信息:
1) 1) VDD = 12V
2) CVDD = 470 μ F
3) CBOOT = 470nF
4) 4) RBOOT =5R1
5) dboot = SS320LWN
6) MOSFET Qg =~100nC。
7) 7) Rgate = 1R
8) 8) RHI 和 RLI = 51R
9) 9) CHI 和 CLI = 220pF
我们还尝试了不同的 CVDD 和 CBOOT 值、这些值保持相同的 DBOOT、RBOOT、VDD 等。 但结果是相同的问题(问题仍然存在)
情况1:
1) 1) CVDD = 1uF
2) CBOOT= 47nF、100nF 和470nF
情况2:
1) 1) CVDD = 470uF
2) CBOOT= 47nF、100nF 和470nF
情况3:
1) CVDD = 4.7uF
2) CBOOT= 47nF、100nF 和470nF
注意:我们还监测12V 线路、看起来保持不变、12V 线路没有变化、也没有观察到任何波动。