This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:过流/短路保护

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366012/lm5069-over-current-short-circuit-protection

器件型号:LM5069

工具与软件:

大家好、下面的原理图出现了短路保护问题。 通常、过流保护机制会正常工作、但当我们短路时、输出开关 MOSFET 会断开。

栅极和源极电压上升时间似乎很长。 以下是 GATE 连接时的上升和下降图。

下图和所示为未连接 MOSFET 时 OUT 引脚和 GATE 引脚之间的上升图和下降图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    短路时,VBATT 电压是否下降? 您能否在短路事件期间共享 VOUT、栅极、TMR 和输入电流。 都可以使用4通道示波器进行示波器演示。

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们用了一个具有短路保护的电池组、它可以提供300A 的瞬时电流。 当我们使输出端子短路时、我们可以听到脉冲声音、表示在 MOSFET 断开后 BMS 已切断输出电压。 输入和输出端子还并联了两个 TVS 二极管。 有趣的是、当我们将分流电阻增加到10毫欧时、即使我们进行了多次短路尝试、MOSFET 仍然保持稳定。 我们在其他项目中也使用了该 MOSFET、通常它可以处理巨大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    让我们回顾一下设计的 SOA 裕度。  您能否填写 LM5069设计计算器并发送给我们进行验证

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、这是计算器电子表格。

    1. e2e.ti.com/.../1106.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xls
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    SOA 裕度不足。 请进行以下更改

    1.将功率限制降至40W

    2.在栅极使用10nF 软启动电容

    3.将故障时间周期设置为0.5ms

    您共享的电子表格不可编辑、您可以重新发送。

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、您好、这个问题似乎与 SOA 利润有关。 我们将检查计算,感谢您的帮助。