This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:采石场

Guru**** 2384530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25306, BQ25886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364868/bq25306-quarry

器件型号:BQ25306
主题中讨论的其他器件: BQ25886、BQ25798

您好、先生!

我们可以通过5V 输入和8.4V LIPO 电池充电吗?

如果我们要使用1个装(4.2V Lipo)和2个装(8.4V Lipo) Cell、用5V VUSB 充电器充电?

此外、我在 VBAT 上遇到的问题仅是2.87V、这表明我尝试使用分压器为4.2V 提供562K 的输出电压、另一种是1.33M 电阻器为8.4V 的输出电压、但我的输出显示为2.87V、如果我将 EN 引脚设置为高电平、系统将在输出时下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25306是一款降压充电器、即 VBUS 需要高于 VBAT。 它不支持5V USB 来为2节电池充电。  

    您应该使用降压/升压充电器。 请提交新的 e2e 主题以获取相应的支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    您能不能建议单节和双节锂聚合物电池组采用降压引导充电器

    因为我使用的是2芯8.4V 5000mA 电池组,所以要得到1芯和2芯电池的充电器,恳请推荐我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在降压/升压充电器支持中循环。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejash:

    如果您的输入将始终低于电池电压、则可以使用 BQ25886等升压充电器。

    如果没有、我会推荐 BQ25798。

    此致、

    查尔斯·哈森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的支持、

    我需要与4.2V 5000mA 锂聚合物电池兼容的电池充电器、与8.445V 10000mA 锂聚合物电池兼容的电池充电器、

    我的输入应该是我们要求为电池充电的5V USB 电源、所以您能向我提供降压引导充电 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tejash:

    BQ25886只能与2S 系统搭配使用、如果您需要1-2节电池、那么您将需要 BQ25798、正如 Charles 所建议的那样。

    此致、

    怀亚特·凯勒