This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS546E25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364177/tps53355-tps53355

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS546E25

您好!

我们现在正尝试将电源解决方案从 LTM4671替换为 TPS53355。  一个问题是 安全问题:

我们希望当 负载(50%)即将到来时、电压将下降到15mV 以下。  

因此、我们可以 应用 II 型 C-R-C 补偿网络来改善 瞬态响应、尤其是在负载即将到来时降低电压。

但是、我们在 TPS53355中找不到任何类似的选项。

  是否支持 TPS53355?  

如果没有、您可以推荐其他 TI 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想确保我理解您的问题是正确的。 您是否想问、TPS53355是否支持 II 型 C-R-C 补偿网络以改善瞬态响应?

    如果不是、您想推荐其他支持此功能并具有良好瞬态响应的 TI 器件?

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想问一下你们的情况如何? 输入电压? 输出电压? Fsw? 输出电流?

    我们正在开发和发布具有良好瞬态响应的器件。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压=12V

    VOUT=0.95V

    IOUT 将从10A 跳至20A。

    我们希望当 Iout 从 10A 跳转到 20A 时、电压将降至15mV 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将对此进行研究,并在本周结束或下周早些时候作出回应。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我推荐我们正在开发的一款最新器件 TPS546E25。

    此器件将能够支持12V 输入电压、0.95V 输出电压和10A-20A 负载阶跃的条件、而输出电压下降至15mV 以内。

    该器件能够以最小的 Vout 下冲和过冲来处理此类负载瞬变。 该器件仍在开发中、我们正在努力使该器件发布。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    卡兰