请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我最近使用以下指南执行了 chemID 选择过程: https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 1716295516608&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM。
GPC 工具(https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUpload.tsp)为我提供了合适的化学 ID 列表。
令我惊讶的是、具有4.79%最大偏差的"最佳"化学 ID 是针对具有3.2 Ah 的电池、而我的电池容量为15 Ah。 此外、chemID 4139在 bqStudio 中也具有15Ah 的特性、其最大偏差为9.22%。
这种行为是否如预期的那样存在或者 chemID 4139是否具有最小的最大偏差?
提前感谢!
康斯坦丁