This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:主要 MOS 故障和同步 MOS 调节错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364957/ucc28950-primary-mos-failure-and-synchronous-mos-regulation-error

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TINA-TIPMP8740

您好!


我们目前正在测试基于 UCC28950设计的 PSFB 电路板。 所有计算首先在 Excel 工具中进行了验证。

然后、该电路也进行了仿真、并在 TINA-TI 上在高达2.5kW 的满负载下正常工作。


-在测试板时,初级 MOS 会熔断以缩短初级侧,板不调节并产生可闻噪声。
-同时,在次级侧使用二极管(IDH20G65C6)而不使用 MOS。 在初级 MOS 再次熔断前、电路板适当调节使48V 输出达到17%的负载(9A)、从而使初级侧短路。

这可能是什么原因造成的? 您能否对设计进行一次验证:

e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Sch_5F00_Plant.pdfe2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Sch_5F00_Ctrl.pdf

我们所使用的 CS 变压器和布局以 PMP8740为基准(更改极小)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、一切似乎在功能上都正确。

    以下任何一项都会损坏 FET。

    1.过压

    2.在温度范围内

    3.过流

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的移相全桥的分步设计过程。  文件夹中有指向和 Excel 设计工具的链接。  您可以使用这些设计工具检查您的设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已遵循上面发送的原理图的应用手册。

    在 IC 的 CS 引脚处通过正常测试点引脚探测的电流检测信号比预期更失真、并低于地电平。

    这是否是由于布局导致的、因为电流检测电路对我来说很好?

    (以绿色圆圈突出显示)我怀疑从低于 OUT 信号的 CS 信号是否使 CS 信号失真?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 信号绝不应低于接地值。  R34应始终高于地电平。  二极管 D2可防止电流反向。

    这可能是布局问题。  R34如何 以次级接地端为基准可能存在问题。  您可能需要检查次级接地的返回路径。

    如果示波器探头未基准、可能会使信号失真。  我只是想再次检查示波器探头是否以次级接地为基准。  您应该能够将其连接到 TP1。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑这是否是由探测引起的问题。  

    您提到过、这可能是布局问题导致的、在此布局中、您建议对 CS 信号进行哪些更改来消除该问题。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电流检测信号不应低于接地电压。  我列出了您的原理图、您能否向我展示如何有 负电流通过 R34形成负电流来产生负电流检测信号。  这就是我认为您遇到探测问题的原因。  

    您应该仔细检查探头接地。  如果不是这样、那么您的布局、原理图和/或构建很可能会出现问题。  

    CS 信号不应低于接地值。

    UCC28950数据表中确实提供了布局方面的建议、这些建议也可能对您有所帮助。  请注意、有一个使用 UCC28950的600W 参考设计、其布局经过验证。  您可以在以下链接中找到它。  您可以使用它与您的布局进行比较。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu421

    变压器的设计注意事项。  您还应检查流经初级和次级的电流、以确保其正常工作。  您需要使用电流探头来执行此操作。

    此致、