工具与软件:
您好!
我已经设计了一个基于两相 D24A 的降压转换器、以便从12V 输入获得1V2 60A 输出。 我使用了 TPS546D24AEVM-2PH 原理图。 将线圈更改为2 x 1uH、并将 VSET 电阻器接地、从0V8移到1V2。 休息时间差不多了。 电路板为4层、因为这基本上应该足以支持项目。
提供12V 电压。 加电后发生的情况是降压稳压器发出嗡嗡声。 输出信号是一种锯齿状结构、从0、3V 到最高约1、4V。 我观察到、当输出电压超过1V2时、它会将从器件上的 PG 拉至高电平。 在主器件上、PG 信号始终保持为0。
在 BCX 线路和 SYNC 线路上存在明显的一些通信。
我检查了设计的每一点、并与参考设计进行了比较。 没有找到任何关键的,似乎引起这种奇怪的行为。
出于好奇心、我拆除了这两个扼流圈、以便测量两个器件上的 SW 信号。 令人惊讶的是、它们在某种程度上有所不同。
在主器件上、SW 信号在4V 左右振荡并从 APEX -1V 进入+8V。 而对于从器件、它还将使用具有渗透功能的4V 线路、但范围仅为-1V 到+3、8V。 我不知道为什么有任何差异-供参考。
怀疑坏的焊接 altgough 只是为了测试,我交换了 IC 然而结果是相同的。 但事实并非如此。 构建了电路板的第二个样片-不过也具有相同的结果。
我还没有通过 PM-BUS 连接它、因此目前无法读取错误标志-等我的学院为我对它进行编码。
原理图:
示波器测量:
布局: