This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:LM5149 99%占空比

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366017/lm5149-lm5149-99-duty

器件型号:LM5149

您好、TI!

    如果 Vin 较低、我想使用 Vout 跟踪 Vin 的功能、是否意味着 PIN18 PWM/SYNC 无法连接到 GND?  我设计了一个 LM5149演示—48V 转换24V,把 PWM/SYNC 接地,但当我取24V 的输入电压,输出电压只为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    请您填写设计的设计计算器并分享您的原理图、谢谢。  未出现输出通常意味着设计中或电路板上存在错误。  谢谢。

    David:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢您的支持! 这是我的设计和设计计算器、您可以参阅 ppt 中的测试。  e2e.ti.com/.../LM5149-Test.pptxe2e.ti.com/.../LM5149.pdfe2e.ti.com/.../6470.LM5149_2D00_LM25149-Quickstart-Calculator_5F00_rev3.xlsm

    Noah,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    我检查了您的设计、让我觉得突出的一个问题是您所选 MOSFET 上的米勒平台电压。  LM5149需要逻辑电平 FET。

    请参阅数据表中的第8.3.15节。

      

    建议为合适的 MOSFET 换出 MOSFET 并重新检查。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      IAUC90N10S5N062 我使用了 Vth 范围为2.2V~3.8V、我想知道逻辑电平 FET 是否意味着 Vth 需要低于2V? 您能对电源中的高侧和低侧 FET 提供一些建议吗?

    非常感谢!

     挪亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    这不是您要考虑的全面增强 MOSFET 的米勒平台 VGS。

    请参阅 LM5149用户指南、并使用其中所示的相同/相似的 FET。

    LM5149-Q1降压控制器评估模块用户指南

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      我的实验板正在考虑更换新的 逻辑电平 FET、非常感谢您!

    挪亚。