This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:SN62826/7

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367023/tps62826-sn62826-7

器件型号:TPS62826
主题中讨论的其他器件:SN62826

工具与软件:

您好!

对于 SN62826/7、它是强制 PWM 模式还是 PSM/PWM 模式?

如果我们需要快速输出放电、我们需要选择 B 版本、对吧? 我可以知道输出放电电阻值吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个问题是、对于数据表 C3、电容器范围是多少? 我可以使用150pF 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    对于 SN62826/7、它是强制 PWM 模式还是 PSM/PWM 模式?

    这是  PSM/PWM 模式器件。

    [报价 userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367023/tps62826-sn62826-7 ]如果我们需要快速输出放电、我们需要选择 B 版本、对吗? [/报价]

    放电电流与 TPS62826相同。

    在 SN62826中、VIN 必须保持存在并处于建议的工作范围内、才能使放电正常工作。 在 SN62826B 中、只要 VIN 高于2.0V、有源输出放电就可以工作。

    [报价 userid="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367023/tps62826-sn62826-7/5217811 #5217811"]另一个问题,对于数据表 C3,电容器范围是多少? 我可以使用150pF 吗?

    对于 R2的建议100k 值、使用了120pF 前馈电容器。 C3 = 12μ Ω/ R2。

    您可以通过电子邮件联系我吗: m-shaik@ti.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。