This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02A:EMI 数据

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628302, TPS62A02A, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366577/tps62a02a-emi-data

器件型号:TPS62A02A
主题中讨论的其他器件:TPS628302、、 TLV62569

工具与软件:

大家好、

我们的客户无法通过 OTA 测试、正在考虑更换器件。
您能否提供 TPS62A02ADRLR 的 EMI 数据?
与相同的2A TLV62568DBVR 相比、哪一种方案产生的噪声更少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    如果  TPS62A02ADRLR 和 TLV62568DBVR 有任何 EMI 比较数据、我可以在内部进行检查。

    我们的新型低 EMI 器件 TPS628302适合吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    TPS63801很适合、但价格太贵。

    我的客户希望价格等于 TPS62A02ADRL。

    竞争对手的器件同时满足价格和 EMI 要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    我懂了。 是否可以与我们共享原理图、布局和 EMI 结果? 如果您想通过电子邮件发送、我可以通过电子邮件与您联系。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    抱歉、我写了一个拼写错误。
    我需要的是 TLV62569DBVR 的数据。

    我请求了设计数据、但尚未收到。
    如果 TLV62569的噪声低于 TPS62A02A、我们可以要求客户重新考虑、但我们需要比较数据。
    如果您没有、也可以获得开关节点速度的比较数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    我会检查一下,有些人会在星期三回到你。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    我将关闭此主题、因为我已向您发送包含数据的电子邮件。

    此致、

    瓦伦