This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:SN 器件原理图审阅

Guru**** 2510105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365996/tps62816-q1-sn-part-schematic-review

器件型号:TPS62816-Q1

您好、专家!

您能帮助查看此原理图吗?

这是 SN 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否为器件共享所需的开关频率? 您是否还可以确认是否使用了下面显示的公式来计算所需的软启动时间?

    请告诉我。 谢谢!

    此致

    斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    开关频率为2.25 MHz。

    2、没有参考设置软启动时间的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    感谢您的澄清。  

    原理图对我来说很好。  

    此致

    斯内哈