This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:计算电感和电容(MC34063ADR)

Guru**** 2518130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366480/mc34063a-calculation-inductor-and-capacitors-mc34063adr

部件号:MC34063A

工具与软件:

您好!

在尝试计算电感器值时、我找不到 Vsat。 不使用外部电容器。

请您解释 VSAT。

数据表上的升压基准设计的频率值是多少?

是否可以使用 CT 和 RSC 计算开关频率? 电压是否会随输入电压而变化?

另一个技巧指出了需要什么?

我正在尝试设计两个电路。

1>>Vin:8-35VDC、Vout:37VDC、L<=100uH >> f=?、Co=?、RSC=?、 CT =?、L =? (频率应尽可能小)

2>>Vin:8-35VDC、Vout:6VDC、L<=100uH >> f=?、Co=?、RSC=?、 CT =?、L =? (频率应尽可能小)

İf Vin 在8到35伏之间变化、如何选择正确的值?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zabbza、

    请参阅第7.6章的 VSAT。 根据这些信息、我想您可以计算出其他值。

    对于升压转换器、最坏的情况是 VIN 较低时。 因此、我会计算低输入电压的值、然后使用高输入电压进行检查。

    此致、
    布里吉特