This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:Vout 的绝对最大值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360730/lm2991-absolute-maximum-of-vout

器件型号:LM2991

您好、团队成员:

我的客户希望了解 LM2991的绝对最大输出电压。

如数据表的第7.3.2节所述、肖特基二极管钳位在输出端、以防止过冲。
当电源关断时、该二极管可以有效地工作、并在输出端子上避开正电压。 但是、由于二极管的压降(几百 mV)仍然存在、因此正侧额定值没有裕度。

虽然客户检查了 TPS7A3301、但他们放弃了 TPS7A3301。 因为该过冲无法满足+0.3V 的 TPS7A3301绝对最大值。
LM2991怎么样? 因此、客户希望了解 LM2991的绝对最大 Vout。

感谢您的帮助。

此致、
山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamazaki-San、

    输出端的+26V 额定值似乎是瞬态额定值。 在这种情况下、他们预计输出上的正电压持续多长时间?

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、

    感谢您的答复。

    客户告知  输出端的正电压(几百 mV)大约在300毫秒内。  

    LM2991可以接受吗?  

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamazaki-San、

    您知道它是否会超过+0.3V 吗? 这可能是输出的直流额定值。

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、

    感谢您的答复。
    在系统断电期间、其他功率器件会发生此情况。
    它大约为+0.3V、但可能会超过+0.3V。 客户已经放弃使用 TPS7A3301、因为它在+0.3V 时无裕度。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、

    客户是否可以在上述条件下使用 LM2991?
    非常感谢您的建议。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamazaki-San、

    我很抱歉耽误你的时间。

    考虑到此器件的使用寿命、 对设计进行分析并不容易。 现在、我们只能建议低至-0.3V 直流电压。

    我 可以订购一些器件、看看我们是否能在实验室中对它们施加更负面的偏置。 不过、这是关于我们现在可以支持的范围。  

    请告诉我您希望如何继续。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、

    感谢您的支持。

    由于该器件具有负的 Vout、我应该认为它小于+0.3V 吗?
    这种应用是内窥镜,它将被使用很长的时间,例如8或10年,如果它被打破,它成为一个巨大的问题。 我认为有各种因素限制,但我认为我们应该提供一个可以清楚说明的答案。
    因此、如果您可以说+0.3V 或更低、就像 TPS7A3301一样、那没有问题。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamazaki-San、

    我们现在可以执行+0.3V。 我可以尝试研究这一点、但我不会立即得到答案。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、

    感谢您的评论。
    我理解我们可以支持+0.3V 或更低的电压。

    此致、
    山崎明久