This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720EVM 板在没有系统负载的情况下无法为电池充电(当 VSYSMIN 设置为高于 VBAT 时。)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363116/bq25720-the-bq25720evm-board-does-not-charge-the-battery-without-system-load-when-vsysmin-was-set-higher-than-vbat

器件型号:BQ25720

尊敬的先生:

我正在使用 BQ25720EVM 板进行一些测试、发现如果未连接系统负载、仅连接电池、即使正确设置了充电电流和电压、充电器也不会为电池充电。  

如果我将系统负载连接到电路板、充电器操作将开始。

这是 BQ studio e2e.ti.com/.../202405171530.log 的日志

如果您能帮助检查 芯片的预期行为、因为我在数据表中没有找到有关必须连接的系统负载的详细信息? 如果我只想将充电器板用作无系统负载的电池充电器、该怎么办?  

谢谢  

此致

赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个影响是在充电之前、我们已将最小系统电压设置为18V、这高于电池电压16.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sven、

    我们通常将最小系统电压设置为低于电池电压。 否则、如果 BATFET 被打开、电池进入过压保护状态。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger、

    但我看到充电器有 LDO 模式、允许充电器系统电压高于电池充电器电压、而 BATFET 被抑制为部分打开以实现循环电压来为电池充电、我们是否可以使用此功能来适应我的系统以使 min_system_voltage 始终高于电池电压?

    此致

    赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    不建议在 LDO 模式下充电、损耗高、效率低。 但是、在电池充满电后、您可以将最小系统电压升高到高于电池电压的水平、并同时禁用充电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger、

    还有一点是、 当我将 min_system_voltage 设置为低于充电期间的电池电压时、系统电压会被拉高到充电器电压一样高、但我们的系统更喜欢恒定系统电压、这就是我将 min_system_voltage 设置为高于充满电的电池电压的原因、以确保系统电压处于稳定值。 您能否建议、无论芯片在充电还是未充电、是否有办法将系统电压保持在稳定水平? 或者该芯片不是这样设计的?  非常感谢。

    此致

    赵斯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sven、

    系统就像这样运行。 在这里我看不到任何问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger、

    我的意思是、如果我的系统无论是否充电、始终想要稳定的系统电压、我可能需要另一个电路来稳定 BQ25720的输出系统电压、对吧?  

    因为我测量到 BQ25720的系统电压可能会在 min_system_voltage、battery voltage 和 max_charge _voltage 之间变化、具体取决于不同的条件(电池连接与否、充电与否)、所以我只是检查一下我的理解是否正确?

    谢谢。

    此致

    赵斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我们通常将 VSYSMIN 设置为低于 VBAT、系统电压应始终保持稳定、如果满足最小系统电容、无需额外的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger、

    实际上、我们 在过去几天完成了大量测试、我们将 VSYSMIN 设置为低于4S VBAT 至13.8V,、然后开始充电后、系统电压将与实际 VBAT 保持一致、后者将缓慢增大至 max_charge_voltage 16.8V (作为我们的目标充电电压)。  如果我们在充满电后移除电池、系统电压将返回 VSYSMIN。

    我们使用 BQ25720评估板测试了电压,、但您的回答解决了我们的原始问题。 再次感谢。

    此致

    赵斯文