This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:PG 引脚灌电流限制

Guru**** 2504955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365638/tlv62568a-pg-pin-sink-current-limit

器件型号:TLV62568A

我们在 其中一个设计中使用 TLV62568AP 降压、PG 引脚用作负载开关的使能引脚、如下所示。  

我可以将 PG 直接连接到 EN 还是应该按照图示添加 R11? 在数据表中、给定 PG 引脚的灌电流为1mA 最大值。 在添加 R11时、我遇到了负载开关的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadarsh:

    感谢您使用 E2E。

    您可以在不使用 R11的情况下直接 PG 到开关的 EN。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 为了澄清一下、在数据表中、我们提供了 PG 引脚为开漏输出、其额定灌电流高达2 mA。 该电流限制是否发生在内部、因此我们无需添加任何外部电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadarsh:

    对于 PG 开漏输出、您始终需要一个上拉电阻器。 该电阻器的值必须足够大、以便在 PG 引脚变为低电平时电流低于2mA。 在您的设计中使用127K 没问题

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 另外、我有一个电容器 C23、该电容器将被充电至1.8V、如果我们在 R11处使用0E、则存储在 C23中的电荷需要通过 PG 引脚吸收、而无需任何限流电阻器。 如果此2mA 限值是任何 RMS 限值、那么我认为1uF 放电电流可以 通过 R11 = 0E。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadarsh:

    你是对的。 根据数据表、我们必须在所有情况下都将电流限制为2mA、因此需要在安全侧使用 R11 > 900Ω。

    此致、

    SEPP