This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943:需要从 u-boot 闪烁 LED

Guru**** 2811735 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3943, LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366684/lp3943-want-to-blink-leds-from-u-boot

器件型号:LP3943
主题中讨论的其他器件: LP5812

工具与软件:

大家好、

我们计划在定制电路板中使用 LP3943 LED 驱动器、该应用程序旨在使 SK-AM64基础定制电路板的 u-boot 中的所有 LED 闪烁。

我已经根据数据表确定了一些可闪烁的电阻器(1Hz 和50%占空比)。

PSC0 = 0x09F

PWM0 = 0x80

LS0, LS1, LS2, LS3 = 0xAA

在我遇到的问题中、

  • 设置后、它会在引导过程中闪烁(直到内核提示符)吗?
  • 当我们闪烁时、我们是否遇到 LED 之间的任何延迟或闪烁效应?

谢谢。

达米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmik:

    由于我本周比较活跃、所以无法在 EVM 板上进行测试。 请原谅我一些拖延。

    但对于第一个问题、我真的不明白您的意思。 您能详细描述一下吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我们的最终目标是 在电路板启动时显示持续闪烁模式。

    我的目标是使用 U-Boot 来实现 LED 闪烁并继续闪烁、直到应用程序控制 LED。

    谢谢。

    达米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmik:

    我认为 LP3943无法在电路板启动时显示连续闪烁模式、因为您需要向其发送一些命令、这样 LP3943就可以工作。

    您能否告诉我您的项目进度、因为我们设计了一种可以实现此功能的新产品? 我更愿意向您推荐我们的新产品、但我不确定时间表是否能满足您的要求。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我无法确定时间表、但如果您可以推荐新器件(具有 LED 闪烁功能)并预估时间线、那会更好、因为我可以将其推荐给我的硬件团队。

    很抱歉有任何误解。 我的目标是使用带 LP3943 LED 驱动器的 U-Boot 引导加载程序使 LED 闪烁。 LP3943是否支持此功能? 如果是、我如何实现它? 您能否提供一个示例示例? 我所说的"闪烁"是指向寄存器写入一个特定的值一次、导致 LED 闪烁、直到我发出命令来停止它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmik:

    实际上、我不确定 U-Boot 如何工作。

    但出于您的要求-向寄存器写入一个特定值一次、并导致 LED 闪烁、直到您触发命令来停止它、我建议 LP5812 感兴趣。

    BR、Jared