This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:直接连接 PGND 和 AGND。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14, TL5001, SN74LVC2G14, LMG2100R044, LMG2100EVM-078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367013/lmg2100r044-pgnd-and-agnd-are-connected-directly

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:TL5001SN74LVC2G14、SN74LVC3G14 LMG2100EVM-078

工具与软件:

您好

我的客户使用 TL5001+SN74LVC3G14+SN74LVC2G14+LMG2100R044配置了电路。

-spec-

输入:直流5V

输出:直流60V 5A

空载时输出电压为60V、但即使轻负载、输出电压也会降至15V 以下。
寻找原因、LMG2100R044的 PGND 和 AGND 紧连在一起、可能是问题吗?

客户使用 LMG2100EVM-078进行了测试并设计了电路、但其构建的电路板无法正常工作。

那么、我可以获取 LMG2100EVM-078的其他 PCB 光绘文件吗?
我想要求审阅原理图、但他们不想披露原理图。
如果您告诉我如何亲自发送、我会给您发送一份电路图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    测试条件是否适用于 LMG2100EVM-078?
    请将电路发送至 m-wagle@ti.com 以供审核。

    此致、
    马德胡尔