This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:TPS54140ADGQ

Guru**** 2503535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366734/tps54140a-tps54140adgq

器件型号:TPS54140A

工具与软件:

多年来、我们一直使用以下项目

TPS54140ADGQ

然而、在最后一段时间内、我们遇到了大量故障、但由于我们正在遵循正确的条件(在预期利润范围内)、因此无法确定原因。

特别是输入电压不超过32÷33Vdc、受36V 绝缘体的保护。 集成电路的负载不超过0.5瓦(此外、从数据表中、我们看到它由一个内部 NTC 进行保护)。

故障模式似乎总是相同的:上部降压开关短路、然后级联会导致稳压器下游的各种集成电路发生故障。

其他客户是否遇到过类似问题?

我们询问其他客户是否遇到过类似情况? 我们能否与德州仪器一起探讨这个问题? 这是非常紧迫的,因为我们正在进行大规模生产。

此致、

安娜·皮罗邦
PIMAS SRL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    很抱歉耽误你的时间、明天会有人提供更新。

    大卫。