This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:它可以作为两象限拉电流/灌电流吗?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366386/tps40055-can-it-behave-as-two-quadrant-current-source-sink

器件型号:TPS40055

工具与软件:

我发现 TPS40055具有"两象限"拉电流/灌电流模式(数据表第8页)、当 Vo 被拉至高于编程值时、该器件的行为是怎样的?

它是否会充当电流阱、同时仍能调节 输出电压?

我需要一个能够调节其输出电压的稳压器、即使输出被拉高至高于设定点的水平。 那么、基本上是一个两象限稳压器。

Q1:VIN=30V、Vout=9V、正电流(源极、从稳压器进入负载)

Q2: VIN=30V、Vout=>9V、 负电流(灌电流、进入稳压器到 GND)

我没有这款设备的使用经验、所以欢迎您提供任何帮助。

提前感谢!

贝尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bert、

    很抱歉耽误你的时间、明天会有人提供更新。

    大卫。