This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:电感器总线噪声

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361803/lm2576-inductor-bussing-noise

器件型号:LM2576

直流/直流转换器电感器在轻负载条件下会发出嗡嗡声、并在负载条件下增加振幅。  这个问题不是新问题,但最近变得更加明显。  

将电感器替换为屏蔽磁芯似乎可以解决问题。   在进行更改之前:   

1. IC 可能是伪造的吗?

2.其他可能的原因?

请记住、这个问题并不是新问题、我们已经存在多年

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您提到这个问题已经存在很多年了。 电感器品牌是否也相同? 您是否尝试过其他电感器公司?  

    关于嗡嗡声、您是否尝试过改变占空比? 电感器是否在较高的占空比下产生更多噪声?

    您知道环路是否稳定吗? 将电感器替换为屏蔽磁芯后、电感是否与原始电感器相同?  

    如果您能提供两种电感器案例的开关节点 VIN 和 VOUT 的一些示波器照片、我们就可以开始了解您的情况。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感值为270uH,未更改,环流二极管为 SBL1040,输出电容为330uf。 VOUT 为5V

    屏蔽电感器的值与原始电感器相同、但具有更高的额定电流。 有负载时、噪声更大、使用屏蔽式时则不存在。 总和。

    我的理解是、占空比取决于 IC 内部和负载。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="426597" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361803/lm2576-inductor-bussing-noise/5195983 #5195983"]我的理解是占空比取决于 IC 内部和负载。  [/报价]

    您是否能够 通过改变 VIN 来改变占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、Vin 是恒定的24V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够提供一些示波器照片、其中的电感器能生成可闻/嗡嗡声声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    从那以后、您一直有任何反馈。 如果没有其他问题、请继续并点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 得到 解决  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新! 祝你好运。