This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:隔离侧电流超过100mA 时输出异常

Guru**** 2638765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33420, UCC12050, TPS65130, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364540/ucc33420-abnormal-output-when-isolation-side-current-is-over-100ma

器件型号:UCC33420
主题中讨论的其他器件: TPS65130UCC12050TPS65132

您好!

在我的新设计中、我们选择可支持300mA (总共1.5W)隔离电源的 UCC33420、但在我的测试中、当输出电流超过100mA 时禁止输出、请参阅下图。 在我们的应用中、以下是 TI 的直流/直流芯片、总电流为~120mA@5V VCC 隔离电压。 请帮助检查一下、谢谢。  

此致、

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图遵循 d/s 中的建议、请参阅上文。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、如果我将负载减小到80mA、那么 UCC33420可以在5V 输出下正常工作。 如果我在 TPS65199的13.5V 输出与 GNDD 之间的负载中添加一个1k Ω 的电阻器、则40mA 会增加电流、UCC33420异常、VCC 引脚的输出电压如上图所示。 它会定期重启并受到保护。  

    此致、

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    -这是 UCC33420的最新器件版本。 您是何时获得这些样片的? VCC_5V 信号来自哪里? 您能否提供前置稳压器(提供 VCC_5V 的稳压器)的原理图?

    -为了更好地进行调试,请放大您的波形( VINP-GND )、(VCC EN-GND)、(EN-GND)~10us/div。 请注意、还应提供 VINP-GND。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的回答。 VCC_5V 来自可提供2A@5V 电流的外部电源设备。 有关波形、请参阅上面随附的、其具有 EN-GND 和 VCC GND。  

    此致、

    杰伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    -请提供 ( VINP-GND )、(VCC EN-GND)、(EN-GND)~10us/div。 我会在器件上触发哪种故障。

    -另外、您是否要尝试断开 U10与器件的连接(打开 USB5VISO 网络)、并使用 Iload > 100mA 测试 UCC33420本身。 检查是否发生了相同的错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批次如下所示、感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    VCC 以 GNDS/GNDD 或 GNDP/GND 为基准?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 是指 GNDD 。 VINP 和 EN 到 GND。 抱歉拼写错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    只需再次确认 UCC33420是否可以支持300mA@5V 隔离式电源输出?

    我们隔离了 FB2、UCC33420可以正常工作。 但如果我们增加33欧姆的负载并移除 FB2、UCC33420仍然无法正常工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    -UCC33420应能在 TA=25°C (环境温度)下提供300mA@5V。 当您说 "UCC33420可以正常工作"时、您具体是什么意思? FB2连接与 FB2断开的区别是什么?

    -请提供请求的波形以检查触发的故障。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     放大后随附、昨天捕获了。 由于示波器的限制、图像不是很清晰。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们检查 d/s 并获得 UCC33420可支持300mA@5V 输出。 "ucc33420可以正常工作"意味着输出电压正确稳定在5V。 但一旦我们加载电流超过120mA@5V、 UCC33420 VCC 输出异常、负载是来自 FB2还是来自并联电阻负载33欧姆无关紧要。 听起来、由于内部保护方案、输出被禁止。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    感谢您提供的信息。 请提供没有 FB2的请求波形。 我需要检查触发了什么故障。 器件似乎正在关闭(EN 低电平触发故障)、然后尝试重新启动失败。 请在示波器中包含带宽为250MHz 的(VCC5V-GND)。 时间刻度~10us

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mauel。

    抱歉、现在我们无法捕获更多信号、因为我们使用了兼容 UCC12050的替代解决方案、该解决方案具有其他供应商提供的高电流输出(~150mA)。

    我们需要 UCC33420、这可以给我们更大的裕度、但遗憾的是、芯片在我们的应用中并不强大。  有什么解决方案可以提供更强大的应用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    UCC33420应能轻松满足300mA @5V 要求。 这是您在市场上能找到的功率密度最高的直流/直流集成模块。 我认为、如果我们调试这个问题、我们就可以解决这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、

    您能给我一个应用程序吗? 能更好地开发 UCC33420电路的注意事项或检查清单? 对于输入信号和输出负载有任何特殊要求? 如浪涌等。

    此致

    杰伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    请遵循数据表的布局指南。 2.2nF 0402 HF 去耦电容放置对于实现良好的效率性能和成功实现良好的启动序列非常重要。 应将0805 22uF 连接在0402电容器旁边。 尽可能多地在电路板上放置接地平面、以获得良好的散热性能。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manuel,

    我们好像弄清楚了 UCC33240定期重启的原因、这是以下升压-降压芯片 TPS65130、其在上电阶段具有高瞬态/浪涌电流作为捕获的电流图。 其具有过大的600mA 电流、从而使 UCC33240关闭输出。  

    我们尝试了很多方法、但无法降低这个瞬态电流。 听起来 UCC33240解决方案不能用于升压/降压电源系统。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、感谢您提供这些信息。 这似乎是一个瞬态事件问题。 TPS 器件在开启时过载 UCC33420、USB_5VISO (UCC33420的输出)变为低电平、且由于 TPS 器件持续浪涌电流、尝试重新启动失败。 请跟进我的以下建议:

    旁路 UCC33420并将5V 电源直接连接到 TPS 器件的输入端并测量输入电流。 这将帮助我们验证 TPS 器件启动所需的600mA 峰值浪涌电流。 请参阅下图以更好地了解电源的连接位置。

    2.请在原理图中显示 TPS65130的输出电容值。

    3.请分享完整的原理图(显示 TPS65130的完整输出侧)和 UCC33420+TPA65130的布局。 我会回顾一下。

    4.在布局中、UCC33420输入和输出电容器的放置非常重要、可实现良好的启动序列。 请遵循上述指南并在您的布局中进行检查。

    5.让我们尝试增加 TPS 器件的输出电容器以实现较低的浪涌电流。

    第5个问题应该在我们验证第1个问题并查看布局之后的最后。 我认为、通过这些步骤、我们可以解决这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢手册。  

    实际上、当5V 电源直接感染 TPS65130输入并移除 UCC33420时、捕获了上述浪涌电流图。 这就是说,第一个是完成的。

    我们曾在 TPS65130输出引脚中尝试过不同的负载和电容器、但浪涌电流始终非常高。 TPS65132时、我会看到它具有启动浪涌电流规格。 曲线图、此浪涌电流也很高。 我们可以做的是增加软启动时间、以降低瞬态电流。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    只是想检查一下、当输出电压从较高电压降至90%时会触发 ucc33420内部 UVLOP、然后触发 FLT 且禁用 ISO 输出?  

    浪涌电流或压降脉冲的电平为~100us、我们能否滤除此电流并使保护方案更加稳健? 正如在噪声条件下使用的很多隔离器件一样、需要使用滤波器来提高抗噪性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    -UCC33420在600mA 过载电流后触发 UVP 故障、然后尝试在160ms 后重新启动、失败。

    -感谢您在将 TPS 设备连接到电源的情况下进行测试。 请按照以下步骤操作:

    -分享 UCC33420+TPS65130的布局待审核。

    您提到过、您会尝试增加 TPS 器件的输出电容。 初始值是多少?您将其增加到了多少?

    -尝试增加 UCC33420的 Cout。 现在为2.2nF+22uF。 请尝试增加10uF 的额外电容。 将此电容器添加到22uF 后。 您可以去除布局中的阻焊层并将其连接在旁边。 如上所述、电容的放置对于实现良好的启动序列非常重要。

    谢谢!