This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:TPS7A2650DRVR

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367016/tps7a26-tps7a2650drvr

器件型号:TPS7A26

工具与软件:

您好!

我需要帮助来查找这款被认为是7V 输入到5V 输出的 LDO 的静态电流。

以及如何考虑它的最小最大值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gokul:

    非常感谢您在 e2e 中深入了解 TI 的 LDO。

    以下是显示 TPS7A26系列 LDO 的 IQ 与 VIN 行为的图(数据表中的图9和10)

    如 EC 表中所述、在整个温度范围内、无负载(IOUT = 0A)时、IGND 的最大变化可高达4.5uA。

    此致、
    罗哈特