This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:防止 IC 在打开 LED 灯串时进入锁存状态。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365746/tps61196-prevent-the-ic-from-going-into-latched-off-when-opening-led-strings

器件型号:TPS61196

您好!

当 LED 灯串实际上是开路时、是否有可能欺骗 TPS61196将它们连接在一起? 例如、如果我要在我断开(打开) LED 灯串的同时向 IFB 引脚施加电压(高于 IFBV、低于 V_LED_SHORT)?

如果可能的话、我还必须通过输出电压做些什么、以在 LED 灯串开路时保持稳定、从而防止 OVP 启动?

此致、Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您是否意味着您的应用中只需要6个通道中的几个通道? 当 IC 上电时、将自动检测未使用的 LED 灯串。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

      正常运行时、我只需要4个 LED 灯串、因此  其中2个根本不会使用。  

    但是 、我的问题是关于使用中的4个。 在我的 PCB 上、我希望能够在某些 情况下打开所有4个 LED 灯串、然后在稍后将它们重新连接到 LED 灯串。 我想这样做是完全关闭 LED 灯串(屏幕变暗)、然后再打开 LED 灯串(可能在几小时后)。 我必须能够在电路不进入锁闭模式的情况下执行此操作。 这就是为什么我想知道是否有可能欺骗电路、认为它通过在 IFB 引脚上施加电压将 LED 灯串连接到这些引脚。  

    我想还有其他方法来打开/关闭 LED、但在我的情况下、我只能使用 IFB 和输出电压。 这就是我想知道是否可能以这种方式欺骗电路的原因。

    Br, Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我懂了。 理论上、这种方法能够欺骗 IC。 但问题是您打开 LED 并在 IFB 引脚上连接外部电压的时刻。 您是否已经有添加此方法的原理图?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    还没有原理图。 我订购了 TPS61196测试板。 我很快就会开始测试、看看是否能让某个东西正常工作。

    输出电压如何:如果我打开 LED 灯串、我可以将输出电压保持悬空状态吗? 或者、我是否必须通过一个电阻器将其接地以保持电流?

    Br, Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果为 IFB 引脚提供适当的电压、则输出电压仍然会得到调节。 您可以尝试先将其悬空以进行实验。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您提供的信息。

    关于软启动:数据表显示"器件输出一个20ms 脉冲来检测未使用的通道"。 当器件发送脉冲后、检测通道是处于活动状态还是非活动状态的器件在寻找什么? 它如何区分开路 LED 灯串和正常 LED 灯串?

    Br, Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    TPS61196使用60-μA 电流源来检测 IFB 引脚电压。 如果 IFB 电压介于1V 和2.5V 之间、器件会在启动期间立即禁用该串。

    Br

    帕特里克