This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:TPS6521905的输出电容是多少?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366134/tps6521905-what-is-the-output-capacitance-of-the-tps6521905

器件型号:TPS6521905

工具与软件:

以下描述可在"表8-1。 "降压输出电容"部分

最大(包括本地+负载点)

我对这项声明有两个问题

(1)"负载点"是什么意思?
它是否指的是使用 TPS6521905生成电源的 LSI 中使用的噪声限制器电容器?

(2)如果安装的电容超过了表8-1中所示的最大电容、会出现哪种问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 请查找以下答案、如果有任何问题、请告诉我们。

    • "负载点电容"是指靠近负载放置的电容。 例如:如果 PMIC 为处理器供电、"负载点"电容指的是靠近处理器引脚的电容器。  

     

    • 如果电容不符合 PMIC 规格、则稳定性可能会受到影响。 对电容规格的偏离越大、相位裕度下降和负载暂态性能降低的程度就越大。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。

    表8-1中列出了每个单独降压稳压器的电容(最小值/最大值)值吗?
    还是 Buck1、Buck2和 Buck3的总和?

    例如、COUT_HIGH_BW 的最大值为220uF、
    这是否意味着 Buck1:220uF、Buck2:220uF、Buck3:220uF (总660uF)?
    或者它是否意味着 Buck1+Buck2+Buck3的总电容为220uF?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    由于在美国的假期、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下表中指定的最小/最大电容值适用于每个单独的降压稳压器。 例如:如果 Buck1配置为准固定频率和高带宽、则30uF 是 Buck1所需的最低本地输出电容。  

    谢谢。

    布伦达