This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:单相、3线

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3, TPSF12C1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365954/tpsf12c1-1phase-3-wire

器件型号:TPSF12C1
主题中讨论的其他器件:TPSF12C3

此器件能否在单相3线系统中使用?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否指的是使用中性点的分相? 我建议将 TPSF12C3 用于3线系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在单相光伏逆变器中、  

     我知道它是单相(L + N + PE)、如果是、TPSF12C3是否适合这种情况?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    它是 TPSF12C1。 好奇心是、光伏逆变器的 EMI 滤波器是否具有一个或两个扼流圈? 我们的 AEF IC 需要在双扼流圈实施中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指通用楔块吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、需要2个共模扼流圈。 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Delta PVI 应用中更新交流输出接线。

    L1 + L2 + N =>单相和3线接线  

    L + N =>单相和2线接  

    PVI 中的大部分 EMI 常见楔块有2个阶段、但少一个阶段。  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    dongjie wang said:
    L1 + L2 + N =>单相和3-Wiring

    对于该配置、TPSF12C3是正确选择。

    dongjie wang said:
    L + N =>单相和2线缆 

    对于该配置、TPSF12C1是正确选择。

    [报价 userid="13310" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365954/tpsf12c1-1phase-3-wire/5216264 #5216264"]在 PVI 中的大多数 EMI 通用楔块有2个阶段,但少则只有1个阶段。  [/报价]

    最好发送原理图供我们审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!