This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:连接到 BATP 的电阻器的值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366925/bq25798-the-value-of-resistor-connected-to-the-batp

器件型号:BQ25798

工具与软件:

大家好、

数据表中注明"此引脚与蓄电池正极端子之间的100Ω 串联电阻"。

我在另一个 E2E 上看到、该电阻器可以保护电池免受短路问题的影响。  较大的电阻似乎可以更有效地限制电流。

将此电阻值较大(如240ohm)替换是否会有任何其他影响?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    很可能。 不 建议高于100 Ω、因为当仅连接电池时、BATP 引脚会将 uA 的电流拉入 SDRV 电荷泵。  我们不想再增加、而且还没有测试 该电阻器上的较高压降。   

    此致、

    杰夫