This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564257:原理图审阅-降压转换器不起作用

Guru**** 2582805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366460/tps564257-schematic-review---buck-converter-don-t-work

器件型号:TPS564257

工具与软件:

您好!  

我使用上述降压转换器创建了设计、用于将 STM32的12V 输入转换为3.3V。 但是、当我尝试真正的器件时、我无法获得3.3V 输出。 我的输入从12伏下降到大约0.6V。 您能否申请审查我的设计并帮助我解决问题、哪些地方可能会成为问题。

e2e.ti.com/.../wtcu_5F00_power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我认为您的设计没有问题、但只有一条建议、即数据表建议 Cff 可以为30pF。

    对于您的问题、请尝试以下方式:

    (1)检查您的器件是否存在任何可焊性问题或外围组件是否存在质量问题。

    (2)检查输入电压是否设置了12V 的电流限制。 您能否使用理想的电源作为输入?

    (3)您的负载电流是多少? 如果您断开下游器件的连接、是否仍有任何问题?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucia、非常感谢您的快速响应。 我使用实验室电源进行了一些测量、发现了问题。 我的12V 电源连接错误(已切换+和-)。  很抱歉、不必要的主题。  再次感谢大家的参与。  

    卢卡斯