This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:使能引脚

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366418/lp38693-enable-pin

器件型号:LP38693

工具与软件:

您好!  

我不熟悉 PCB 设计、想要 在我的项目中使用"LP38693SD-5.0/NOPB WSON (3x3)" 5V 稳压器。  

IC 具有使能引脚、但我在查看数据表时发现、Vin 和 V enable 是独立的、因此该引脚没有最大电压值。  

我要将7.4V 连接 到 Vin。 是否也可以将此电压连接到使能引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emre:

    非常感谢您向我们提出问题。  
    表7.1中列出了所有引脚的绝对最大额定值、

    此外、在 EC 表部分中、与 EN 电压相关的参数在 EN 引脚上具有高达10V 的特性。

    如在 EC 表快照中所捕获的一样、 仅在 EN 引脚上对 IEN 进行高达10V 的测试。  

    当然、您也可以在 VEN 上连接7.4V。

    谢谢。

    罗哈特·福加特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我想我想念那个桌子:D