This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:LMR36015FSCQRNXRQ1

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366887/lmr36015-lmr36015fscqrnxrq1

器件型号:LMR36015

工具与软件:

您好!

这与 MPN - LMR36015FSCQRNXRQ1有关。

我捕获了开关上电感器电流和电压的波形。

我的疑问是:

1.我看到电感器电流在上升时出现了一些奇怪的行为。 一旦开关接通、电感器电流开始上升;当开关在大约40ns 后关闭时、电感器开始下降。

因此、在40ns 期间、它将上升到某个电平、然后开始下降。 我还检查了电感器电压波形、但我没有看到任何问题。 您能解释一下原因是什么吗?

2.电感电流上升时,行为不平稳。 您能解释一下为什么会这样吗?

附有 PFA 的电路和波形图像、其中:

IL 表示电感器电流

VL 表示电感器两端的电压

VSW 表示开关两端的电压

VIN 表示输入电压

我的要求:

1.输入电压- 6V-36V

2.VoT - 5V

3.输出电流- 250mA

电感器 MPN - XGL6060-333MEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    您能否提供您的 PCB 布局、输入(尽可能靠近 VIN 引脚)和输出电压的图片?