This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LEDMCUEVM-132:对该 EVM 进行编程

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366955/ledmcuevm-132-programming-this-evm

器件型号:LEDMCUEVM-132
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

工具与软件:

您好!

我想通过 SPI 将此 EVM 与外部 ADC 集成。 我是否需要任何外部调试器对此进行编程? 我能否将此连接器连接到 CC Studio、并尝试使用我的程序?  

谢谢

内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 EVM 本质上是 MSP432E401Y EVM、没有调试器和一组其他器件、可促进使用 SPI 或 UART 通过 CAN 与 LED 驱动器进行通信。  您可以使用 JTAG 连接器对其进行编程。   

    -fhoude