This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:充电和升压 IC

Guru**** 2813905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25629, BQ25622, BQ25616, BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363701/bq25616-charging-and-boost-ic

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25628、BQ25620 、BQ25629 、BQ25622

您好!  
我正在开发一个有主电源和备用电池的板、以防主电源深度放电。 这里的主电源是20S 电池组。
具体思路是、我的设计包含一个+5V 降压转换器、该转换器为设备供电、同时通过充电器 IC 为电池充电。 因此、当电源耗尽时、充电器 IC 应启动+5V、以便电路板中的+5V 总线保持启动并使器件保持通电状态。
我遇到了 IC BQ25616、其中数据表显示此 IC 具有:
-- 5 V 升压转换器,输出电流高达1.2 A
--在1A 输出下,升压效率为92%

这款特定的 IC 是否最适合我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    可以接受 I2C 吗? 如果是、我们有许多不同的选项、包括 BQ25620、BQ25622、BQ25628和 BQ25629。

    此致、

    查尔斯·哈森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    感谢您的回复  

    我的器件中已经使用了 I2C、所以不能选择 I2C。 在我的上述查询中、BQ25616是否可以正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    BQ25616无需 I2C 即可使用。  但是、您将需要另一个升压 IC、因为我们的电池充电器 IC 需要通过 I2C 转换到升压模式。

    此致、

    查尔斯·哈森