This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:Ic = 100mA 时的最小输入电压

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367788/uln2003a-min-vin-when-ic-100ma

器件型号:ULN2003A

工具与软件:

团队成员

当 Ic = 100mA 时、我们是否具有最大输入电压? 客户需要此数据。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    遗憾的是、我们没有该数据。 请根据 Ic = 200mA 规格进行设计。

    谢谢。

    帕特里克