This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:电流高于 ILIM 设置的 OCP 电平后、当 Vout = 0.675时不会关断器件

Guru**** 2513215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362225/tps548d22-current-above-ocp-level-set-by-ilim-does-not-shut-down-device-when-vout-0-675

器件型号:TPS548D22

您好!  

我在 TPS548D22评估板上使用反馈电阻器实现 Vout = 0.675 Iout = 27A。 我已将 Vref (VSEL)设置为0.5996V 以提供所需的输出电压、如下面的原理图所示。

为了将电流限制为28A、我已根据数据表将 ILIM 设置为95.3K Ω。

但是、当我汲取的电流高于设定的电流限值(最大33A)时 使用电子负载时、它不会触发器件关断。 即使我从电子负载汲取40A 的电流、器件也不会关闭。

我已经探测了电流(Iout)和 Vout = 0.675V 的信号、似乎超过28A、Vout 降低到0.4V、但并未完全关闭。   您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

另一方面、如果 我将 ILIM 设为63.4K Ω(最大22A) 当 Vout = 0.675时、器件会按预期关闭。

和  

当 Vout = 0.75V (具有相同的设置)时、ILIM = 95.3K Ω(最大33A) ,设备按预期关闭。  

此致、  

SYA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、  

    电流限制是基于谷值的、因此平均值应高于设置值、您需要检查谷值是否高于设定点、具体取决于电感器电流纹波、平均电流将为 Delta_IL/2。  我无法从您的图中分辨出那是什么。  

    您能否探测 VFB 并查看是否达到 UVP 电平。  因为当反馈电压低于目标电压的68%时、UVP 比较器输出变为高电平、内部 UVP 延迟计数器开始计数。 1ms 后、该器件会锁闭高侧和低侧 MOSFET 驱动器。 UVP 功能在软启动完成后启用。

    您能检查一下吗?  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    当 ILIM = 95.3K 时,我探测 Vrs(穿过 Rfbb ):

      t

    当电流消耗超过其限值时、Vrsp 保持在0.47V、此时仍高于 UVP 阈值(目标电压的68%= 0.5996 * 0.68 = 0.401V)。 它未按预期关闭。  

    为了进行比较、我随后 在 ILIM = 63.4K 时探测 Vrsp (位于 Rfbb 上)、其中它确实按预期关闭:  


    Vrsp 被拉至低于 UVP 阈值、从而导致器件关断。  

    它似乎仅在 Vout = 0.675V、ILIM = 95.3K 时受到影响、这会导致 Vrsp 不被拉至 UVP 阈值以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、  

    Tahar 不在办公室,他将提供一个回应下星期。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以获得有关此问题的最新信息吗?

    SYA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国正值假日周末、请等待几天的回复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,NIK,  

    从 UVP 角度来看、器件正在按预期工作。 如果不低于68%阈值、它将不会关闭。  

    现在、我不确定 VOUT 为什么不能降到该值以下。  

    可以测量电感器电流吗?

    该器件基于谷值电流、电流限制为电流限制+ 1/2*(电感器电流)。 我想、随着 VOUT 的下降、电流纹波增加、阈值随之移动。  

    谢谢  

    Tahar