This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:软启动时间测量点

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367866/tps74401-measurement-points-for-soft-start-time

器件型号:TPS74401

工具与软件:

大家好、

我们计划将测量的软启动时间与设计值进行比较。

数据表中列出的软启动时间范围是多少? 您能否告诉我使用示波器进行测量时、光标的起始和结束位置?

例如、

输出电压:0%-> 100%?

输出电压:0%-> 95%?

还有其他问题吗?

请在2024年5月29日之前回复相关问题。

此致、

正人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masahito:

    请参阅数据表中的第7.5.1节(复制如下)。  在公式2中、将 Vout (nom)设置为您的输出电压值、以确定您的启动时间。  LDO 使用内部恒流源为 SS 引脚上的外部电容器充电、因此开通时间为从 Vout = 0V 到 Vout = Vout (nom)。

    谢谢。

    斯蒂芬