This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:当 VSYS 压降时、BAFET 似乎关闭

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367904/bq25892-bafet-seems-turned-off-when-vsys-voltage-droping

器件型号:BQ25892

工具与软件:

您好、先生/女士:

请参阅我们的原理图如下。

我们测量的波形如下所示、ch1是 VSYS、ch3是 BAT 电压、而 Ch4是 VIN。

我们使用的是 BQ25892、我们发现 VSYS 有电压下降、但电池电压无法立即提供 VSYS 的能量要求。

您知道原因吗?  

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您分享原理图和相关波形。 回顾波形后、电池电压在初始 VSYS 下降后似乎会降低一小段时间。 这通常表示 BQ25892已从电池充电切换到电池放电状态(即补充模式)。  

    在提供的波形中、精确的电池电压是多少? 鉴于偏移和0V 基准电压在屏幕上、很难分辨。 SYS_MIN 设置是否从默认值3.5V 更改?

    此致、

    加勒特