This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:错误帮助?

Guru**** 2846100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363399/gpcchem-help-with-errors

器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2

嗨、大家好! 随附的是.zip、我们的客户正在尝试上传至 GPCCHEM 工具以查看哪个 ChemID 与他们的电池非常匹配。 我们使用的是 BQ34Z100-R2、

有什么东西在你身边吗? config.txt:

处理类型= 2
NumCellSeries = 2
ElapsedTimeColumn = 0
VoltageColumn = 1
CurrentColumn = 2
温度列= 3

e2e.ti.com/.../5140.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cameron、

    导致此错误的可能是 config.txt 文件中隐藏的字符。 我有一个例子说明这些隐藏字符是什么样子的。 我建议在 Notepad++等二进制编辑器中打开该文件、

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导致错误的"Processing Type"之间有一个空格。 谢谢!