This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:用于 PD 3.1 EPR 的固件/芯片组更新

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353426/tps65987d-firmware-chipset-update-for-pd-3-1-epr

主题中讨论的其他器件:BQ25756

您好!

有关类似帖子的最新更新中提到、针对 USB PD 3.1扩展功率范围(EPR)的新解决方案将于2024年推出。 此版本的时间表是否有任何更新?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    对于电源应用、我们将在今年第三季度发布240W PD3.1解决方案。 随着我们离发布版本越来越近、可以随时返回查看更多详细信息。 您能告诉我您计划在哪个应用程序上实施 EPR 吗?

    谢谢。

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此也很感兴趣。 我正在寻找一个 EPR 控制器与 BQ25756配对。 我可以访问或注册 TI NDA 是否有任何初步的数据表? 谢谢。

    我已经完成了 BQ25756 PCB 的开发、它的工作表现非常出色! 只是想在下一次迭代中添加 USB-C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    我们将在第三季度的早期发布一款与 BQ25756直接配对的器件。 在 TI.com 上上线后、最好采取后续行动。