This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:器件不工作

Guru**** 2693475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366970/ucd90160a-device-does-not-work

器件型号:UCD90160A

大家好、

客户报告称 UCD90160A 不能正常工作。 芯片必须处于"编程模式"才能输出使能信号、以便正常为系统供电。 它在下电上电后仍然无法正常工作。 重新编程映像没有任何帮助。 你有什么调试建议吗?

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已要求客户按照下面的建议从 ROM 模式恢复设备。  但是客户在步骤4中获得的校验和不符合预期。 请提供建议。

    (+) UCD9090-Q1:ROM 模式查询-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

    步骤4

    启用 PEC

    期号

    器件标识

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请按照此文档进行恢复

    e2e.ti.com/.../recover-UCD90160A-from-ROM-mode.pdf

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    它的工作原理。 客户想知道 是什么原因导致器件进入 ROM 模式? 您可以进行评论吗?  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    很可能是由于发送了错误的命令来强制器件进入 ROM 模式。

    建议启用 PEC 或具有安全特性、以防止未经授权的写入。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    从客户之前分享的屏幕截图来看、PEC 已启用。 由于此问题是客户在出厂时对器件编程后首次通电时发生的、因此我猜是噪声导致了校验和错误。 这是可行的吗? 是否需要检查布局?

    此致、
    海亮