This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700-SEP:设置复位脉宽

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367650/tl7700-sep-set-reset-pulsewidth

器件型号:TL7700-SEP

工具与软件:

根据 SEL 辐射报告、这些设置会产生高达140us 的复位脉冲。 这是电路配置为51us 标称复位脉冲。 如果将复位脉冲配置为用于更长的脉冲、那么预期设置脉冲宽度是预期会变化还是保持在<140us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhan:

    由于我们尚未使用不同的 CT 电容器配置进行 SEE 测试、因此无法确定 配置较长的复位脉冲时间可能对设定的脉冲宽度产生哪些影响。

    TL7700-SEP 单 粒子闩锁(SEL)辐射报告(SLVK043)中的图7-3显示了直方图中设置的瞬态持续时间。

    直方图中显示了三个具有更常见持续时间范围的尖峰。 这些更常见的持续时间可能表示配置的复位脉冲时间对设置的事件持续时间有影响。 但是、需要再次注意的是、由于我们尚未使用配置不同的复位脉冲时间收集 SEE 数据、因此不可能说较长的复位脉冲时间会对设置产生什么影响(如果有)。  

    谢谢。

    安迪