This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:USB-C 移动电源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, TPS25740B, PMP40312, PMP40294, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366414/bq25703a-usb-c-power-bank

主题中讨论的其他器件:PMP40312PMP40294BQ25730、BQ25723

工具与软件:

大家好、我们以前想过使用 TIDA-01515来创建移动电源、来将具有内置 BMS (SMBus 通信)的特定类型的电池重新用于用途、但我们想知道是否有建议的 TIDA-0515替代产品、因为它似乎已经停产;使用已具有 BMS 的电池组实现这一点的最佳方法是什么、如果有更适合的芯片组、请建议。 移动电源需要1个 DRP USB-C 端口(如果更容易、可拆分为一个 UFP 和一个 DFP)和1个 USB-A 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Josh:  
    请参阅这两个参考设计。

    PMP40312 —汽车双 USB Type-C PD DFP 5/9/12/15V 输出车载充电器参考设计

    PMP40312是一种双端口 USB Type-C PD 车载充电器参考设计。 本设计的正常输入电压范围是9 V 到14.5V,最大输入电压可以达到42 V,USB Type-C 电源控制器的纯模拟配置——TPS25740B 使 PD 协商变得简单。 (...)
    测试报告:PDF
    原理图:PDF
    PMP40294  -双向电池电源系统+USB A 5V2A 输出参考设计
    PMP40294参考设计适用于需要更多充电和放电功率的高容量电池组。 它可支持来自任何适配器的宽输入电压(5~20V)、并为3节电池组提供高达3A 的最大充电电流。 通过采用(...)
    测试报告:PDF
    原理图:PDF
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    正如我提到过的、此系统需要通过单个 USB-C DRP 或使用标称电压为17.6V 的4S1P 电池的双 UFP 和 DFP 端口进行充电

    此致、
    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 PD 器件。 对于4S 电池充电器、我建议使用 BQ25730或 BQ25723。